Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
What is the altitude derating of standard TM5 IO modules?
The altitude derating of standard TM5 IO modules is the same for all TM5 modules but it doesn't mentionned on the documentation.

TM5 environmental condutions:

temperature TM5 IO modules

The TM5 altitude derating is a reduction of ambient temperature by 0.5°C per 100m:

0 to 2000m => No limitations
>2000m => -0.5°C / +100m