Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Is a PBPQOU4A100CEGL630 compatible with part number PBPQOU4A100CEGL630T

Issue:

Checking compatibility

Product Line:

Busway

Environment:

PBPQOU4A100CEGL630

Cause:

N/A

Resolution:

Both part numbers are the same with the exception of the T suffix, which is just the addition of a carry handle option.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Продукт:
Досліджуйте більше
Продукт: