Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Can the QO260GFI3W be used for 240Vac application?

Product Line:
QO Branch Breakers

Resolution:
Yes, the QO260GFI3W will work the same as QO260GFI for circuits without a load neutral. Connect the two hots to the two hot screws, connect the neutral pigtail to the neutral bar, and leave the load neutral screw empty.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Продукт:
Досліджуйте більше
Продукт: