Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
How to reset BMXDDO1602 Faulty Channel

There are two ways to reactivate a tripped DO channel, Programmed and Automatic.

The easiest thing to do is set the channel Reactivate to “Automatic”. Default is “Programmed”. In automatic it will try to reset the channel every 10 seconds.

image1In programmed, you need to use WRITE_CMD_MX function block.

image2
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
  • Знайти наші представництва"