Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Що робити, якщо не працюють драйвери зв'язку з обладнанням Шнейдер Електрік?

Schneider Driver Manager в панелі управління Windows дозволяє налаштувати і перевірити роботу протоколів зв'язку. Він містить інформацію про встановлені в даний момент драйвери і дозволяє протестувати протоколи зв'язку компанії Шнейдер Електрік. Найчастіше використовуються такі драйвери:

драйвери

Modbus driver – використовується для підтримки протоколу Modbus і ModbusTCP (Ethernet) для підключення з ПК по послідовному Modbus. При використанні послідовного кабелю комплекту PoweSuite VW3A8106 або USB кабелю TCSMCNAM3M002P через роз'єм RJ45, використовується для зв'язку з обладнанням:

Advantys OTB, ППП Altistart, ПЧ Altivar, Контролери руху Lexium, Сервоприводи Lexium, ЛМІ Magelis XBT N/R/RT, ПЛК M238 та M340, пускачі TesysU / TesysT, контролери безпеки XPS MC.

Тестування можна побачити у статті FAQ000271150

UNITELWAY driver - для доступу до ПЛК Micro та Premium (PL7 або Unity) через порт TER
Тетсування можна побачити у статті FAQ000271157


PLC USB driver (Unity) - для доступу до ПЛК Quantum, M340 і Premium через порти USB

Driver Manager дає можливість протестувати роботу комунікаційних протоколів Modbus і Uni-telway через вкладки Modbus Test і XWAY Test (uni-telway), як для послідовних підключень, так і для мережевих протоколів Ethernet, Modbus Plus, Modbus TCP. Він також дозволяє побачити версію встановленого драйвера та деінсталювати його, якщо драйвер не працює коректно.
Driver Manager відповідає за інтеграцію драйверів в ОС, тому якщо спостерігаються помилки роботи драйверів зв'язку, наприклад, помилка (Code_39) і перевстановлення драйвера не допомагає усунути проблему - необхідно деінсталювати всі драйвери з Driver Manager і сам Driver Manager засобами деінсталяції ПЗ в ОС: Control Panel -> Programs & Features. Після чого повторно встановити потрібні драйвери.


Для відновлення роботи драйверу, його рекомендується перевстановити, при цьому найкраще видалити драйвер вручну, через Driver Manager. Якщо це не допомогає, то рекомендується видалити всі драйвери вручну разом з Driver Manager, після чого встановити всі потрібні для роботи драйвери по одному.

Для використання з сучасними ПК та ОС Windows 10 x32/x64 рекомендується використовувати найбільш нові версії драйверів (наприклад, які входять в комплект ПЗ Control Expert, що є прямою заміною ПЗ Unity Pro).

В додатках можна знайти файли встановлення драйверів.

Schneider Electric Україна

Вкладення
набір драйверів.7z [293.52 MB]
Досліджуйте більше
Продукт:
Серія:
Досліджуйте більше
Продукт: