PME 2024- Tamper detected error. A valid software license could not be found.
Product Line
Power Monitoring Expert 2024
_____________________________________________________________
Environment
License Configuration Tool
_____________________________________________________________
Issue :
A valid software license could not be found.
_____________________________________________________________
Proposed Solution
Solution 1:
Import the attached certificates into the Trusted Root Certification Authority through the Manage Computer Certificates interface.
- VeriSign Universal Root Certification Authority.cer
- VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5.cer
- DigiCert Trusted Root G4.cer
Then Run the below PowerShell script after getting the exported certificate in the system.
Change the path of the exported file in the following script and run it in PowerShell ISE in administrator mode.
$sst = ( Get-ChildItem -Path C:\certs\roots.sst )
$sst| Import-Certificate -CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\Root
Solution 2:
If the previous solution fails, rebuild the certificate chain from a functioning PME system.
From a working PME system, export the three previously stated certificates.
Here is the link to exporting the trusted root certificate from the working machine.
http://woshub.com/updating-trusted-root-certificates-in-windows-10/Then run the below PowerShell script in the non-working system after getting the exported certificate in the system:
Change the path of the exported file in the following script and run it in PowerShell ISE in administrator mode
$sst = ( Get-ChildItem -Path C:\certs\roots.sst )
$sst| Import-Certificate -CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\Root
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.