Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Чи є спосіб побачити, яке навантаження процесора на Modicon M241/M251/M262, за допомогою функції, що повертає значення? Як це запрограмувати в POU в EcoStruxure Machine Expert / SoMachine?

Так, є спосіб повернути навантаження процесора за допомогою бібліотеки під назвою CmpSchedule.

У діалоговому вікні Libraries->Add Library,ви знайдете її у розділі Company->SystemSystem->SysLibs:

img
Функція в бібліотеці, яка повертає завантаження процесора, називається SchedGetProcessorLoad:
img

Приклад програми наведено нижче на мові Structured Text:

Оголошення:
VAR
pResult1       : RTS_IEC_RESULT;    //required pointer to the internal data location type (variable name is arbitrary)
processorLoad  : UDINT;             //CPU load percentage
END_VAR

Код:
processorLoad := SchedGetProcessorLoad(pResult:=ADR(pResult1));


Примітка:
Значення, яке повертається в "processorLoad" у цьому прикладі, є відсотковим (у форматі UDINT).
Рекомендується, щоб processorLoad залишався нижчим за 70% (чим нижче, тим краще). Якщо це не так, то збільште час циклу.