Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Як налаштувати адресу CANopen на модулі розширення TM171EP14R?

Обладнання: Modicon M171P, M172: TM171EP14R

Відповідь:

Адреси з 1-го по 4-й задаються DIP перемикачами на корпусі модуля.

Якщо потрібно на модулі TM171EP14R налаштувати адресу вище за четверту - для цього потрібно задати параметр Addr_CAN_OB у Machine Expert HVAC, а саме:

На борту модуля є 4 DIP перемикачі, перемикачі № 1 і 2 відповідають за адресу LOW Address CAN.
4-position lateral DipSwitch

Крім цього, в Ecostruxure Machine Expert HVAC існує параметр Addr_CAN_OB. Його можна змінити та завантажити нове значення в модуль двома способами:

  • Підключившись безпосередньо до модуля кабелем TM171ADMI з програми Ecostruxure Machine Expert HVAC Installer: для модуля TM171EP14R є параметр Addr_CAN_OB, якому можна задати значення від 1 до 127 (за замовчуванням Addr_CAN_OB = 1).

Параметр Addr_CAN_OB

  • Завантажити параметр через ПЛК (модуль має бути під'єднаний до ПЛК по шині CANopen), для цього потрібно в додатку Ecostruxure Machine Expert HVAC, у налаштуваннях Advanced Settings для цього модуля, додати рядок Addr_CAN_OB і вказати значення параметра. Потім під час завантаження застосунку в ПЛК через застосунок Device, цей параметр завантажиться в модуль.

Додавання рядка Addr_CAN_OB

Адреса модуля TM171EP14R на шині CANopen визначається як сума адреси LOW Address CAN (виставлено DIP перемикачами) та адреси виставленої в Addr_CAN_OB.

Адреса модуля TM171EP14R

Наприклад:
DIP перемикачі стоять у положенні OFF (за замовчуванням), а в Addr_CAN_OB ми також залишили значення за замовчуванням (Addr_CAN_OB = 1). Адреса на шині CANopen дорівнюватиме: 0+1=1. Таким чином, використовуючи тільки DIP перемикачі та не змінюючи Addr_CAN_OB, ви можете задати адреси з 1-го по 4-й. Якщо потрібно задати адреси з більшим значенням необхідно використовувати Addr_CAN_OB.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Продукт:
Досліджуйте більше
Продукт: