Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Як налаштувати параметри перетворювача частоти ATV320?

Для налаштування параметрів перетворювача частоти Ви можете скористатися трьома способами:

- використати цифровий дисплей та коліщатко для задання параметрів;

- під'єднати графічний термінал, використавши Modbus порт, та скористатися ним;

- під'єднатися до комп'ютера, використавши той же порт на ПЧ і USB A (адаптер TCSMCNAM3M002P) та налаштувати з використанням безкоштовного програмного забезпечення SoMove, яке можна завантажити за посиланням: SoMove.

Для налаштування за допомогою цифрового екрана на ПЧ та коліщатка потрібно виконати наступні кроки:

(Натискання на коліщатко - вибір, поворот коліщатка - прокручування параметрів. Якщо на екрані мигають крапочки, то параметр, зображений на екрані, не вибраний та не збережений, потрібно натиснути на коліщатко)

1. Для початку можна виконати скидання ПЧ до заводських налаштувань (опціонально). Для цього переходимо в Conf - Fcs- - Fry- - All і після натиску на коліщатко значки справа внизу перейдуть вгору - це означає, що обрано всі параметри для скидання. Далі натискаємо Esc та переходимо в пункт GFS та обираємо YES, для цього потрібно натиснути та потримати декілька секунд коліщатко - перетворювач буде скинуто до заводських налаштувань.

2. Введення параметрів двигуна. Детальна інструкція у прикріпленому файлі (atv320), сторінка 3, пункти 8 та 9.

3. При підключенні за двопровідною схемою, як зображено нижче, змініть параметр Conf - Full - Sin - tcc=2c.

Двопровідна схема

4. При використанні зовнішнього потенціометра, з'єднаного за схемою підключення, показаною нижче, змініть параметр Conf - Full - Ctl- - Fr1=Ai1. Після цього, замкніть DI1, на дисплеї повинен з'явитися 0 - це поточне значення частоти, змінювати яке Ви можете за допомогою потенціометра.

Зовнішній потенціометр

5. У випадку, якщо Вам потрібно керувати частотою за допомогою коліщатка, яке знаходиться на самому перетворювачі, змініть параметр Conf - Full - Ctl- - Fr1=Lcc та встановіть параметр Conf - Full - Ctl- - CHCF=SEP. Після цього, замкніть DI1, на дисплеї повинен з'явитися 0 - це поточне значення частоти, щоб змінити його, натисніть на коліщатко, перейдіть в пункт ref та прокручуйте коліщатко, задаючи частоту в реальному часі.

Всі коди з повними назвами відповідних параметрів для налаштування ПЧ будь-яким зручним способом можна знайти в прикріпленому файлі Programming Manual.

Schneider Electric Україна

Вкладення
atv320 (1).pdf [1.18 MB]
Programming Manual (1).pdf [4.07 MB]
Досліджуйте більше
Продукт:
Досліджуйте більше
Продукт: