Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Яка точність внутрішнього годинника в інтелектуальному реле Zelio Logic?

Лінійка: Інтелектуальні реле для невеликих систем автоматизаціїZelio Logic

Відповідь: Точність внутрішнього годинника інтелектуального реле Zelio Logic вказана як така, що має відхилення ходу годинника 12 хвилин на рік при 0...55 °C і 6 секунд на місяць при 25 °C. Внутрішній годинник спроєктований таким чином, щоб підтримувати досить точну функцію відліку часу за таких температурних умов.

Детально з серією можна ознайомитись на нашому сайті, або в каталозі за посиланням.