Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Перехід з контролера M241 на M262: Особливості роботи з високошвидкісними лічильниками (HSC)

У процесі модернізації автоматизованих систем часто виникає потреба переходу на новіші моделі контролерів. Одним із таких прикладів є перехід з контролера Modicon M241 на Modicon M262 від Schneider Electric. Одним із ключових питань при такому переході є сумісність функціональних блоків, зокрема SEC_HSC.HSCSimple_M241, який широко використовується для роботи з високошвидкісними лічильниками.

Особливості HSC у M241

У контролері M241 функціональний блок HSCSimple_M241 призначений для роботи з вбудованими швидкими входами. Його використання обмежене апаратною конфігурацією: контролер має лише 16 швидких входів, і ці входи не можуть бути розширені за допомогою додаткових модулів. Це створює обмеження для систем, які потребують більшої кількості HSC-каналів.

Що змінюється у M262?

Контролер M262 має іншу архітектуру, яка не передбачає вбудованих швидких входів. Натомість він підтримує розширення через зовнішні модулі, зокрема TM3XHSC202, які мають власні швидкі входи (по 10 на модуль). Це відкриває нові можливості для масштабування системи.

Для роботи з HSC у M262 використовується бібліотека SEC_TM3HSC, яка містить функціональний блок HSCSimple_TM3 - аналог HSCSimple_M241, адаптований для роботи з модулями TM3.

Максимальна кількість HSC-блоків у M262

Кількість HSC-блоків у M262 визначається не контролером, а кількістю швидких входів на підключених модулях:

До 7 локальних модулів TM3XHSC202 - це до 70 швидких входів.

До 14 модулів у розподіленій архітектурі - це до 140 швидких входів.

Таким чином, у M262 можливо реалізувати значно більшу кількість HSC-блоків, ніж у M241, за умови правильного апаратного розширення.

Важливі зауваження

HSCSimple_TM3 працює лише з модулями, які підтримують HSC, тобто з TM3XHSC202 або аналогами.

Підключення до звичайних цифрових входів не забезпечить необхідної швидкодії для HSC.

Конфігурація HSC здійснюється через EcoStruxure Machine Expert, де можна задати параметри лічильника, тип імпульсів, режим роботи тощо.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Продукт:
Серія:
Досліджуйте більше
Продукт: