Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Why do I get an error when configuring port mirroring across certain ports on an MCSESM203F4LG0 switch?
Question
Why do I get an error when configuring port mirroring across certain ports on an MCSESM203F4LG0 switch, and how can I enable mirroring?

Answer:

  1. Issue

    Configuring port mirroring on MCSESM203F4LG0 fails with error message: "TX mirroring across unit boundaries is not supported"
  2. Product Line

    • Hardware: MCSESM203F4LG0
    • Software Version (SV): 8.7.10
  3. Resolution

    Port mirroring on this model is limited to a single switching chip. Mirroring across the two internal chips is not supported—this is a hardware limitation.

    The MCSESM203F4LG0 has two internal switching chips:

    • Chip 1: Ports 1/1 to 1/12
    • Chip 2: Ports 1/13 to 1/20

    To resolve:

    • Ensure that the mirror destination (primary/monitor port) and all mirror source ports (TX/RX) are on the same chip.
      • Example: Choose the monitor port from 1/1–1/12 and only select mirror sources within 1/1–1/12; do not include ports from the other chip.
  4. FAQ Applicable Conditions

    • This FAQ remains valid unless a new hardware revision explicitly adds cross-chip mirror support.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Продукт:
Досліджуйте більше
Продукт:
  • Документація Продукції
  • Завантаження ПЗ
  • Інструмент вибору продукту
  • Заміна та заміщення продукту
  • Контактний центр із надання довідки
  • Знайти наші представництва"
  • Де купити
  • Спільнота Schneider Electric
  • Вакансії
  • Профіль компанії
  • Повідомити про проступок
  • Спеціальні можливості
  • Новини
  • Інвестори
  • EcoStruxure
  • Вакансії Пошук
  • Блог
  • Політика конфіденційності
  • Сповіщення про файли cookie
  • Умови користування
  • Change your cookie settings