Why using GeoScada 2025 with OFS 3.63 SP3 when a write command on a string is sent to the PLC, this one receives only the first character and display on GeoScada only the first character?
From GeoScada when you are sending a write command on a string to the PLC through OFS, GeoScada converts the String into a canonical data type where each character is coded on two bytes (VT-Array): UTF-16)
OFS doesn’t support this conversion in VT_UI2.
However, OFS can expose a proper string as VT-BSTR. To do it, in GeoScada the argument must be added ;C at the end of each item.
It must be done as follows:
The result is the following:
Product line :
GeoScada Version 2025 (Build 87.9397) and above
OFS 3.63 SP3
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.