Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Video: Replacing the Intelligence Module in Smart‑UPS Modular Ultra 5–20 kW

Issue:
The UPS reports an intelligence module fault, communication issue or requires replacement of the intelligence module as part of troubleshooting or maintenance.

Product Line:
APC Smart‑UPS Modular Ultra 5 kW, 10 kW, 15 kW, and 20 kW

Environment:
UPS Models that begin with SRYL5K up to SRYL20K
All Serial Numbers

Cause:
The intelligence module may need replacement due to hardware failure, communication errors, or as part of service maintenance.

Resolution:
The Smart‑UPS Modular Ultra uses user-replaceable Intelligence Module part number: SRYLIM.
It is hot‑swappable when replaced one at a time without shutting down the UPS.
NOTE: Do not remove both Intelligence Modules from the UPS frame at the same time. The UPS will drop the connected load.

Intelligence Module Replacement Steps:

  • Remove the front bezel located beside the display.
  • Loosen the thumb screw, then slide it to the left to release the module.
  • Pull the intelligence module out of the UPS.
  • Slide the replacement intelligence module fully into the slot.
  • Tighten the thumb screw to secure the new module.
  • Reinstall the front bezel.

For a visual guide, please refer to the replacement video below.


If you have any questions or need further assistance, please get in touch with our customer care center at https://www.se.com/us/en/work/support/.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія:
  • Документація Продукції
  • Завантаження ПЗ
  • Інструмент вибору продукту
  • Заміна та заміщення продукту
  • Контактний центр із надання довідки
  • Знайти наші представництва
  • Де купити
  • Спільнота Schneider Electric
  • Запит цінової пропозиції
  • Вакансії
  • Профіль компанії
  • Повідомити про проступок
  • Спеціальні можливості
  • Новини
  • Інвестори
  • EcoStruxure
  • Вакансії Пошук
  • Блог
  • Політика конфіденційності
  • Сповіщення про файли cookie
  • Умови користування
  • Change your cookie settings