Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Вебінар: "Комірка КРУ MCSet з вимикачем EvoPact HVX"

Про вебінар:

Вебінар був присвячений сучасному комплектному розподільчому пристрою середньої напруги MCSeT з вакуумним вимикачем EvoPacT HVX, що поєднує технології комутації, цифрового моніторингу та прогнозного технічного обслуговування. Було розглянуто конструкцію та технічні характеристики комірок MCSeT, архітектуру вбудованої системи моніторингу стану обладнання, рішення для теплового контролю та виявлення часткових розрядів, а також інтеграцію з платформами EcoStruxure Power, EcoCare та Asset Advisor для підвищення надійності електропостачання, оптимізації експлуатаційних витрат і переходу від регламентного до обслуговування за фактичним технічним станом обладнання. Особливу увагу було приділено питанням безпеки, внутрішньої дугової стійкості, цифровізації мереж середньої напруги та безперервного контролю критично важливих параметрів розподільчих пристроїв.

Запис вебінару "Комірка КРУ MCSet з вимикачем EvoPact HVX", що відбувся  25.06.2026, можна знайти за посиланням: Комірка КРУ MCSet з вимикачем EvoPact HVX
З повним списком вебінарів ви можете ознайомитись у каталозі "Технічні вебінари Шнейдер Електрік".