У чому різниця між MX, MN, XF, OF та SD?
Питання:
У чому різниця між MX, MN, XF, OF та SD і для чого використовуються ці допоміжні пристрої ?
Лінійка продуктів:
Acti9, EasyPact, ComPacT NSX, ComPacT NS, MasterPact
Середовище:
Автоматичні вимикачі та їх допоміжне обладнання. Допоміжні пристрої застосовуються для дистанційного керування автоматичними вимикачами, контролю їхнього положення та передавання сигналів про стан або спрацювання апарата.
Рішення:
Автоматичні вимикачі Schneider Electric, залежно від серії та виконання, можуть оснащуватися допоміжними пристроями керування та сигналізації.
MX (Shunt Trip) - незалежний розчіплювач. Використовується для дистанційного відключення автоматичного вимикача при подачі відповідної напруги на котушку.
MN (Undervoltage Release) - розчіплювач мінімальної напруги. Забезпечує відключення автоматичного вимикача у разі зниження або зникнення напруги живлення котушки нижче допустимого рівня.
XF (Closing Release) - котушка включення. Використовується для дистанційного включення автоматичного вимикача в серіях, конструкцією яких передбачена така функція.
OF (Open/Closed Contact) - допоміжний контакт положення. Використовується для дистанційної сигналізації положення автоматичного вимикача: увімкнено або вимкнено.
SD (Trip Indication Contact) - контакт сигналізації спрацювання. Використовується для передавання інформації про аварійне спрацювання автоматичного вимикача.
Функціональність, позначення, кількість і можливість одночасного встановлення допоміжних пристроїв залежать від конкретної серії та типорозміру автоматичного вимикача. Для котушок MX, MN та XF також необхідно правильно визначити напругу кола керування.