Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Default Alternative Text

    НАДІЙНІСТЬ без затримок

    Оновлення інфраструктури аеропорту без втручання в його роботу й пасажирообіг, що становить 15 мільйонів осіб, – смілива ідея. Аеропорт Женеви покладається на технологію EcoStruxure™ Power для забезпечення НАДІЙНОГО розподілу електроенергії в закладі, що обслуговує мільйони людей щороку.

    Відкрийте для себе EcoStruxure
  • Піднімаючись в небо Приклад аеропорту Женеви

    Модернізація електричного розподілу аеропорту - від стоянки до відправлення - без затримок

Проблема

Женевський аеропорт зростав в розмірах і структурі протягом багатьох років.
 
Будучи міжнародним аеропортом міжнародного класу із однією злітно-посадковою смугою, аеропорт Женеви обслуговує 15 мільйонів пасажирів кожного року та очікується збільшення потоку пасажирів до 25 мільйонів до 2030 року.
 
Для розміщення свого зростаючого попиту, аеропорт Женеви модернізував власну інфрастуктуру та реконструював свої термінали, грузові відсіки та підвісні кронштейни.
 
В той же час аеропорт покращував свою систему розподілу електроживленням. Однак реконструкція електромережі може створити порушення.

Аеропорт Женеви шукав надійного партнера, такого який розуміє тиск від глобальності, робочого середовища 24/7, і такого партнера, який може надати надійні, інноваційні рішення у високочутливих середовищах.

Женева_3-980x490

Рішення

Надійність та ефективність з EcoStruxure
пов'язані товари: Розподільний пристрій SM6, EasergyT200, розподільний пристрій RM6

У 2011 році Женевський аеропорт почав свій ексклюзивний проект "MEGA" (Модернізація Електрообладнання Аеропорту Женеви) спільно з Schneider Electric.
 
Робота почалося з повної реконструкції і встановленням нової системи середньої напруги - від трансформаторів до розподільного обладнання і програмного забезпеченя для моніторингу

В рамках проекту також впроваджені шафи низької напруги по всій території, що дозволило співробітникам аеропорту централізувати всю інформацію про енергію і створювати точні звіти відносно енергії

Schneider Electric покращує технології та взаємодію з пасажирами в аеропорту Женеви без впливу на щоденні роботи.

Дізнайтесь, як ваш бізнес може досягти успіху з інновацією на кожному етапі.

Дізнайтеся більше

Знайдіть більше історій клієнтів

Клацніть тут

Результаты

• Повышение стабильности благодаря надежным инновационным решениям
• Экономически эффективная модернизация с использованием типовых продуктов
• Удаленный контроль и управление подстанциями
• Интеграция со сторонним ПО в центре управления
• Экономия пространства благодаря закрытому распределительному устройству
Default Alternative Text

“We installed this equipment in a completely transparent way without affecting the airport’s operation.” Florian Cochard, Head of Electricity Service, Geneva Airport.