How can we help you today?

Guía de implementación ¿Cuáles son los pasos básicos para conectar remotamente con un M221 vía router desde un PC con SoMachine Basic conectado a Internet?

Los pasos básicos para realizar esta conexión, comprobados en nuestro laboratorio, son:

1. Abrir en el router el puerto 502 para todo el tráfico TCP.
2. Enrutar en el router todo el tráfico del puerto 502 a la dirección IP del M221 (función tabla NAT, Virtual Server... en función del router usado).
3. Configurar en el M221 una dirección IP del puerto que esté dentro del rango de la LAN del router (normalmente 192.168.1.xxx).
4. Configurar en el M221 como dirección IP de la pasarela (gateway) la dirección IP local del router (normalmente 192.168.1.1).
5. Conectar desde SoMachine Basic a la IP pública del router (añadiéndola a través de la opción Remote lookup).

En nuestro caso hemos usado:

1. Dirección IP local del M221: 192.168.1.221 (dirección del puerto configurada en SoMachine Basic).
2. Dirección IP local del router: 192.168.1.1 (dirección de la pasarela configurada en SoMachine Basic).
3. Conexión a la IP pública desde SoMachine Basic 88.2.xxx.xxx (omito las xxx por ser información privada).

Ver guía adjunta con arquitectura usada e imágenes aclaratorias.

Schneider Electric USA

Attachment(s)
Conexión Remota SoMachine Basic-M221 v1.1.pdf [171.68 KB]
Users group

Discuss this topic with experts

Visit our community and get advice from experts and peers on this topic and more
  • Help and Contact Center
  • Contact Sales
  • Find our Offices
  • Where to Buy
  • Tech Support: 877-342-5173
  • Careers
  • Company Profile
  • Investors
  • Newsroom
  • Report a Misconduct
  • Product Documentation
  • Software and Firmware
  • Product Selector
  • Product Replacement
  • DigestPLUS Online Catalog
  • Industries
  • Partners
  • Schneider Electric Community
  • Events
  • Privacy Policy
  • Cookie Notice
  • Terms of use
  • Change your cookie settings