Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does Schneider offer a 8910DPA contactor with 4 normally closed power poles?
Issue:
Contactor with 4 normally closed power poles

Product Line:
NEMA and Definite Purpose Contactors and Starters

Environment:
Class 8910 Types DP/DPA Contactors

Cause:
Normally closed contacts required

Resolution:
No we do not offer a definite purpose contactor with 4 normally closed poles.
We have a 4-pole contactor that has 2 normally open and 2 normally closed.