Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the horsepower ratings for the Class 2601 Type A and Type B Reversing Drum Switches?
Issue:
Horsepower rating for the 2601 Type A and B Reversing Drum Switches

Product Line:
Reversing Drum Switches

Environment:
2601 Type A and B

Resolution:
Type ``A`` Maximum Horsepower Rating
Voltage    AC 1-Phase    AC Polyphase      DC
--------      -----------      --------------     ------
115               1.5                                   0.25
200/230                                   2
230                 2                                    0.25
460/575                                   2

Type ``A`` devices include:
AG2 AW2 AH2 AG2S2 AF2
AG2B AW2B AH2B AG2BS2B AF2B
AG2F AW2F AH2F AG2FS2F AF2F

Type ``B`` Maximum Horsepower Rating
Voltage    AC 1-Phase    AC Polyphase      DC
--------      -----------      --------------     ------
115               1.5                                      2
200/230                                   5
230                 3                                       2
460/575           5                     7.5

Type ``B`` devices include:
BG1 BW1 BG1S4 BF1
BG1B BW1B BG1BS4 BF1B
BG1F BW1F BG1FS4 BF1F

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Drum Switches HP ratings.pdf [125.87 KB]