Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the ohmic value and average power for the resistor used in the VW3A66713 dynamic brake kit?
Issue:
Ohmic and power value for resistor used in the VW3A66713 dynamic brake kit

Product Line:
Altivar Drives

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
The value is  of the resistor is 28 ohms and the power is 204 watts.