Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the contact rating of the 9999SX11 and 9999SX12?
Issue:
Where can I find the contact rating of part #s 9999SX11 and 9999SX12.

Product Line:
8502 Contactors and 8536 Starters

Environment:
NEMA Contactors and Starters

Resolution:
These contacts are designed for AC applications only. The following ratings are based on 35% power factor and voltage specific.

120 volts or less = 30 amp make, 3 amp continuous, 3 amp break.
120 to 600 volts = 3600 VA make, 3 amp continuous, 360 VA break.