Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does the Altistart 48 require separate control power?
Issue:
Does the ATS48 require separate control power?

Product Line:
ATS48

Environment:
All

Resolution:
Yes, terminals CL1 and CL2 require 90 to 270 Vac, 50/60 Hz to supply control power.
It is common to use 120 VAC to supply power for the ATS48 control power.