Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the replacement keyed operator for the XB3D cam switch?
Issue:
XB3D keyed operator broke

Product Line:
Push Buttons and Operator Interface

Environment:
Cam switches Harmony Pushbuttons

Resolution:
No replacement parts are available for the XB3D cam switches.  These were custom built as a complete device only.

NOTE the XB3D are obsolete with no direct replacement.  Consider the 9003K2 cam switch product line.  See attached file.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
9003CT1301R0616 Cam K2.pdf [1.43 MB]