Issue:
Coating on ATS48 control module.
Product Line:
Altistart 48
Environment:
All
Cause:
Altistart 48 Control Module
Resolution:
There is some degree of conformal coating. The specification on the unit for Maximum ambient pollution is that it conforms to IEC 60664-1, Pollution Degree 3.
Coating on ATS48 control module.
Product Line:
Altistart 48
Environment:
All
Cause:
Altistart 48 Control Module
Resolution:
There is some degree of conformal coating. The specification on the unit for Maximum ambient pollution is that it conforms to IEC 60664-1, Pollution Degree 3.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam


Bạn cần trợ giúp?
Công cụ chọn sản phẩm
Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.
Nhận báo giá
Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Trung tâm Hỗ trợ
Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.