Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What size fuses are used in the ATS48 for the control circuit going to CL1 and CL2?
Issue:
ATS48 fuse size for circuit control going to CL1 and CL2

Product Line:
Altistart 48, ATS48

Environment:
All open style units.  All models, All Serial numbers.

Cause:
Selection of Fuses.

Resolution:

ATS48D17Y and ATS48D22Y we recommend Class CC 600V 0.5 A fuses.

ATS48D32Y, ATS48D38Y, ATS48D47Y, ATS48D62Y, ATS48D75Y, ATS48D88Y, ATS48C11Y, ATS48C14Y, and ATS48C17Y we recommend Class CC 600V 0.6 A fuses.

ATS48C21Y, ATS48C24Y, and ATS48C32Y we recommend Class CC 600V 1.0 A fuses.

ATS48C41Y, ATS48C48Y, ATS48C59Y, ATS48C66Y, ATS48C79Y, ATS48M10Y and ATS48M12Y we recommend Class CC 600V, 1.5 A fuses.

See attached file.  Information provided in Table 31 (page 83) of document S1A37491 Altistart 48 Y-range Soft Start Controllers Instruction Bulletin.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ATS48 Control Fuse Ratings.pdf [93.72 KB]