Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is an Analog Output standard on the ATS48 unit?
Issue:
Analog Output on the ATS48 unit.

Product Line:
Altistart 48

Environment:
All

Cause:
Need details on analog output

Resolution:
Yes.
It is a programmable analog output.
Output can be configured as 0-20 mA or 4-20 mA
*Accuracy +/- 5% of the maximum value, maximum impedance 500 ohms