Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What can cause an StF fault on the ATS48 Soft Starter?
Issue:
Remedy for the StF fault

Product Line:
ATS48

Environment:
StF faults

Cause:
n/a

Resolution:
The StF is a fault indicating Excessive starting time. As of December 2004, this fault is not documented in the United States Literature for the ATS48.
To remedy the fault perform the following:
* Check the mechanism (wear, mechanical play, lubrication, blockages, etc.).
* Check the value of tLs setting in the PrO menu.
* Check the sizing of the starter-motor in relation to the mechanical requirement.