Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why do the drawings in the ATS48 Installation Guide show 2 fuses on CL1,CL2 terminals?
Issue:
Drawings in the ATS48 Installation Guide show 2 fuses on CL1,CL2

Product Line:
ATS48

Environment:
All

Cause:
ATS48 fuse on the CL1 and CL2 terminals

Resolution:
It is not necessary to have two fuses. Only one fuse is needed. Please refer to attached Catalog for updated drawings.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ATS48 Catalog October 2014.pdf [3.79 MB]