Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to convert 8501XO normally open contacts to normally closed in the field?
Issue:
8501XO conversion

Product Line:
Industrial Relays

Environment:
Type X

Cause:
N/A

Resolution:
Remove the top plate and/or adder deck and pull out the contact cartridge then turn it over.  Put the cartridge back into the cavity and install the cover/adder deck .

Green indication through the window indicates a N.O. contact and and yellow indicates N.C. contact