Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the ATV312 (or the ATV31) jog at a value below LSP?
Issue:
Programming JOG for a lower value then LSP.

Product Line:
Altivar 312, Altivar 31

Environment:
All part numbers, all versions.

Cause:
Application Requirement. Customer wants to operate the drive at a jog speed which is below the normal Low Speed setting.

Resolution:
YES
The Jog Frequency is adjustable between 0 to 10hz which may be lower than possible LSP setting.
When a run command (forward or reverse) is applied AND the Jog input is turned on the drive will run at the Jog Frequency.
When a run command is present without the Jog input turned on the drive will operate at the Frequency Reference which is adjustable between Low Speed (LSP) and High Speed (HSP).
If the Jog input is turned on while the drive is operating, it will decelerate to the Jog Frequency.  If the Jog input is turned off while the drive is running the drive will accelerate to the Frequency Reference.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm

    Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.

  • Nhận báo giá

    Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.

  • Nơi mua hàng?

    Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.

  • Trung tâm Hỗ trợ

    Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.