Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the difference between XBTZ925 cable and XBTZG925 cable.
Following are the difference between XBTZ925 cable and XBTZG925 cable:
1. XBTZ925A and XBTZ925B, in connection with TSX CUSB45 converter, is used for programming HMI terminals: XBT N/R.
2.  XBTZG925 is programming cable for XBT GT11xx series HMI terminals only (Serial Tool port).