Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does the ATV61 or ATV71 have the COS (cosine, power factor) parameter?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
The ATV61 or ATV71 COS (cosine, power factor) parameter.

Product Line:
Altivar 61/71

Environment:
All

Cause:
Application inquiry: What horsepower range of 3 phase motors can be controlled by a ATV58 single phase 208/230vac input Drive?

Resolution:
No, there is no power factor setting in these drives.

Set motor parameters in menu 1.4 (Motor Control - drc)
Run auto tuning, and make sure the motor is cold before doing the auto tuning function.