Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does the 27kV Master-Clad switchgear require a different lift truck than the 5/15kV?

Issue:
Lift truck for 5/15 and 27kV Master-Clad switchgear

Product Line:
MasterClad.

Environment:
Products sold in the United States.

Resolution:
Yes.
For a 5/15kV Master-Clad:
-If the breaker is rated less than 63kA, the part number is 46007-383-50.
-If the breaker is rated 63kA, the part number is 46017-217-50.
For a 27kV Master-Clad, the part number is also 46017-217-50.