Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to connect the Altistart 48 to motor delta terminal with existing star delta starter as bypass arrangement.

Article available in these languages: Tiếng Phần Lan

The Circuit diagram of Altistart 48 connection to motor delta terminals with existing star-delta starter as bypass arrangement is attached.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ATS48_4.pdf [93.34 KB]
ATS48_3.pdf [108.75 KB]
ATS48_1.pdf [108.99 KB]
ATS48_2.pdf [122.94 KB]