Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is it possible to install the Fusarc fuse in the upstream of LBS (Load Break Switch).

Yes, it is possible to install the Fusarc fuses in the upstream of Load Break Switch (LBS) switch.

Note:
1. Refer the attached sheet to choose and install the right fuse.
2. The current rating for the Fusarc Fuses has also been provided in the attached document.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Fusarc Selection.pdf [192.17 KB]