Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Which power phases are controlled by Altistart 01 Soft-Starter?

Article available in these languages: Tiếng Phần Lan

The power phases that are controlled by Altistart 01 Soft-Starter are as follows:

In N1 Range of Altistart 01 Soft-Starter only 1 Phase is controlled and that is L1, L2 and L3 are uncontrolled.
In N2 Range of Altistart 01 Soft-Starter only 2 Phases are controlled and that is L2 and L3, L1 is uncontrolled.