Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the DC Bus Voltage Threshold at which the Brake IGBT operates in Altivar 71 Drive powered with 220VAC or 415VAC 3 Phase.

Article available in these languages: Tiếng Pháp, Tiếng Hà Lan

The Altivar 71 Drive Braking IGBT operates when the value of DC Bus Voltage is higher than the DC Bus Threshold Voltage OBR. When the value of the DC Bus Voltage is lower than the threshold voltage (Unom_max + 10%), the Braking IGBT/Transistor is switched off.

The Voltage Threshold Values for a Drive working on 220VAC or 415VAC, 3Phase is provided in the attachment.

Note:

OBR is the threshold point where the Braking Transistor switches ON and Unom_max + 10% is the threshold point where the Braking Transistor switches OFF.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Voltage Threshold.pdf [12.14 KB]