Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the Boot-up Time of Altivar61/71 Drives on Power Up.

Article available in these languages: Tiếng Pháp, Tiếng Hà Lan

The Boot-up Time of Altivar61/71 on Power Up (switch-off/switch-on) is approximately 2 seconds.

During this time, following processes take place inside the drive:
1. Charging of the capacitors.
2. Initialization of the internal switch mode power supply.
3. Initialization of the microprocessor
4. Reading of the EEPROM.
5. Synchronization of the microprocessors.