Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
When does the cooling fan of Altivar 71 Drive start.

In Altivar 71 drive from frame Size 2 to 5b the fan starts on a temperature Threshold (THD) = 70%.

And from frame Size 6 to 15 the drive cooling fan starts as soon as the run command is given.

Refer the attachment for the KW details of Altivar 71 Size 2 to 5b and Size 6 to 15.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ATV 71 Size Table.pdf [150.22 KB]