Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is there a hermetically sealed contact block in the 22mm XB4 or XB5 product lines?
Issue:
What is the part number for Hermetically Sealed contact block for 22mm?

Product Line:
Push Buttons and Operator Interface

Environment:
22mm Harmony Push Buttons

Resolution:
No, we DON'T have any hermetically sealed contact blocks for 22mm. Hermetically Sealed is just available for 30mm.