Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Are optional lugs available for a SC816F200F Meter Main Combination Service Entrance Device, to accommodate larger conductors?
Issue:
Are there any alternate lugs for the SC816F200F CSED that can handle larger wires?

Product Line:
Combination Service Entrance Devices

Environment:
Rainproof Meter Mains

Cause:
Accessories

Resolution:
There are no alternate lugs available for this device.