Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Video: How do you panel mount the TeSys D-line contactors?
Issue:
LC1D09-D32 Panel mounting

Product Line:
IEC Contactors and Starters

Environment:
TeSys D-line contactors

Cause:
Panel mounting a D-line contactor

Resolution:
There are screw holes in the bottom, upper right and lower left corners of the contactor which must be extracted with a small screwdriver.