Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the replacement drive part number for a Variable Torque Drive?

Issue:
Looking for the replacement drive part number for a Variable Torque Drive.

Product Line:
ATV Altivar Process

Environment:
All

Cause:
Selection

Resolution:
Altivar Drives are no longer referred to as constant or variable torque, however, these drives are intended for fans and pumps more than other applications.   Altivar 212, Altivar 320, Altivar 600, Process Altivar 660 are the current suggested drives for fans and pumps.