Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is it possible to order a 300 amp MCC feeder bucket for Model 5 or 6?

Issue:
Order a 300 amp MCC feeder bucket for Model 5 or 6

Product Line:
Motor Control Centers.

Environment:
Products sold in the United States.

Cause:
Product features.

Resolution:
Yes. A 300A circuit breaker feeder bucket is available in a 24`` branch unit. There is also the posibility to have a 300A feeder bucket with the "High Density Branch Feeder Selection" in a 6" bucket. Note this would have to be worked up on the SE Advantage Product Selector.