Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is a TVSS unit catalog number TVS4EMA16A compliant with specification UL1449 3rd edition?
Issue:
Is a TVSS unit catalog number TVS4EMA16A compliant with specification UL1449 3rd edition?

Product Line:
TVSS.

Environment:
Products sold in the United States.

Cause:
Product features.

Resolution:
Yes, a TVSS unit TVS4EMA16A has a UL1449 3rd edition listing, and has an identification sticker on the inside of the unit that indicates this.
NOTE: The TVS4EMA16A is obsolete and replaced by the SSP04EMA16 (in a NEMA 1 enclosure or SSP04EMA16S in a NEMA 4 SS enclosure) and the SSP04EMA16 is UL1449 5th edition listed.


CTA-ID : 2053576

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: