Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do you calculate the ATV312 drives efficiency?

Issue:
Efficiency calculation on ATV312

Product Line:
Altivar ATV312

Environment:
All

Cause:
Efficiency ratings for the ATV312 drives

Resolution:
KW / (KW + Watts Loss) = Efficiency at rated load.
e.g. 2000 \ (2000 + 123) = 94.7% for the ATV312HU22M2.