Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How is the motor power scaled on an ATV61 / ATV71 analog output?
Issue:
Scaling of motor power on ATV61 / ATV71 AO1.

Product Line:
ATV61

Environment:
Analog output

Cause:
n/a

Resolution:
It is scaled from 0 to 2.5 times the Rated Motor Power (nPr), as set in the Simply Start or Motor control menus.