Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the dimensions of the 9001K6 push button lockout cover?
Issue:
Identify the overall dimensions for the 9001K6 cover attachment

Product line:
Push Buttons and Operator Interface

Environment:
9001 K6 Push Button Accessories

Resolution:
The dimensions are 2.29 inches width, 1.79 inches height and 0.97 inches depth.