Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does the Altivar ATV58 have a Profibus communication option?
Issue:
Does the Altivar ATV58 have a Profibus communication option?

Product Line:
ATV58

Environment:
All

Cause:
Profibus option

Resolution:
Yes. The Profibus communications card is part number VW3A58307U.  However, it is obsolete and there is no replacement available.